Everything

R_RTC_Set_CalendarCounterValue

カレンダ値を設定します。

 

[指定形式]

#include       "r_cg_rtc.h"

void    R_RTC_Set_CalendarCounterValue ( rtc_calendarcounter_value_t counter_write_val );

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

rtc_calendarcounter_value_t

 counter_write_val;

カレンダ値(年,月,日,曜日,時,分,秒)

備考              以下に、カレンダ値 rtc_calendarcounter_value_t の構成を示します。

 

typedef struct {

    uint8_t rseccnt;    /*    */

    uint8_t rmincnt;    /*    */

    uint8_t rhrcnt;     /*    */

    uint8_t rdaycnt;    /*    */

    uint8_t rwkcnt;     /*  曜日( 0 :日曜日, 6 :土曜日)  */

    uint8_t rmoncnt;    /*    */

    uint16_t ryrcnt;    /*    */

} rtc_calendarcounter_value_t;

 

[戻り値]

なし