Everything

R_SCIn_IIC_Master_Send

SCIマスタ送信を開始します。(簡易 I2C モード)

備考1.          API 関数では、データ(引数 adr で指定されたスレーブ・アドレスと R/W# ビット)をスレーブ・デバイスにSCIマスタ送信したのち、引数 tx_buf で指定されたバッファから 1 バイト単位のSCIマスタ送信を引数 tx_num で指定された回数だけ繰り返し行います。

備考2.          API 関数では、SCIマスタ送信の開始処理として、内部的に R_SCIn_IIC_StartCondition の呼び出しを行っています。

備考3.          SCIマスタ送信を行う際には、本 API 関数の呼び出し以前に R_SCIn_Start を呼び出す必要があります。

 

[指定形式]

void    R_SCIn_IIC_Master_Send ( uint8_t adr, uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t adr;

スレーブ・アドレス

I

uint8_t * const tx_buf;

送信するデータを格納したバッファへのポインタ

I

uint16_t tx_num;

送信するデータの総数

 

[戻り値]

なし