プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,設計ツール,ビルド・ツールなど)をツリー形式で表示します。
![](r20ut3104jj0110_cscgpf-30.gif)
プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,設計ツール,ビルド・ツールなど)をツリー形式で表示します。
本ノードは,[周辺機能],[コード・プレビュー]から構成されています。
本ノードは,対象デバイスがサポートしている周辺機能(クロック発生回路,ポート機能など)に対応した周辺機能ノードから構成されています。
周辺機能ノードをダブルクリック,または周辺機能ノードを選択したのち,[Enter]キーを押下することにより,該当周辺機能を制御するうえで必要な情報を設定するための周辺機能 パネルをオープンします。 |
各周辺機能ノードの直前に表示されているアイコンは,以下の意味を持ちます。
本ノードは,対象デバイスがサポートしている周辺機能(クロック発生回路,ポート機能など)に対応した周辺機能ノードから構成されています。
本ノードの下層に配置されているソース・コード・ノード/API関数ノードをダブルクリック,またはソース・コード・ノード/API関数ノードを選択したのち,[Enter]キーを押下することにより,周辺機能 パネルの設定内容に応じたソース・コードを確認するためのコード生成プレビュー パネルをオープンします。 |
各周辺機能ノードの直前に表示されているアイコンは,以下の意味を持ちます。
選択しているノードに対応したプロパティ パネルをオープンします。 |