20.16	 メッセージ・バッファ情報(message_buffer[])
 -	 説明
メッセージ・バッファID番号を定義します。
 
 -	 省略時の扱い
cfg600pxがID番号を自動的に割り当てます。
 
 -	 説明
ID名称を定義します。指定されたID名称は,システム情報ヘッダ・ファイル(kernel_id.h)に以下の形式で出力されます。
 
 #define <ID名称>   <ID番号>
 -	 説明
メッセージ・バッファのサイズを,バイト単位で義します。
 
 -	 定義範囲
0,または8~65532の範囲の4の倍数
 
 -	 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は0)を適用
 
 4 )	 メッセージ・バッファ領域に付与するセクション名(
mbf_section)
 
 -	 説明
メッセージ・バッファ領域に付与するセクション名を定義します。
mbf_size > 0の場合,cfg600pxは
mbf_sectionで指定されたセクションに
mbf_sizeで指定されたサイズのメッセージ・バッファ領域を生成します。このセクションのセクション属性は“DATA”,アライメント数は4です。リンク時には,このセクションをRAM領域に配置してください。
リンク時に,このセクションを0番地に配置してはなりません。
 
 -	 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時はBURI_HEAP)を適用
 
 5 )	 最大メッセージ・サイズ(
max_msgsz)
 
 -	 説明
最大メッセージ・サイズをバイト単位で指定します。
mbf_size > 0の場合は,
max_msgszは(
mbf_size - 4)以下でなければなりません。
 
 -	 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は4)を適用