-   
 
   tget_mpf
  
    -   
  
 
 ER      tget_mpf ( ID mpfid, VP *p_blk, TMO tmout );
 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 ID      mpfid;
 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 VP      *p_blk;
 
 | 
    
 固定長メモリ・ブロックの先頭アドレスを格納する領域へのポインタ
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 TMO     tmout;
 
 | 
    
 | 
  
 
 mpfidで指定された固定長メモリ・プールから固定長メモリ・ブロックを獲得し,その先頭アドレスを
p_blkで指定された領域に格納します。
 
 ただし,本サービス・コールを発行した際,対象固定長メモリ・プールから固定長メモリ・ブロックを獲得することができなかった(空き固定長メモリ・ブロックが存在しなかった)場合には,固定長メモリ・ブロックの獲得は行わず,自タスクを対象固定長メモリ・プールの待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からタイムアウト付きのWAITING状態(固定長メモリ・ブロック獲得待ち状態)へと遷移させます。
 
 なお,固定長メモリ・ブロック獲得待ち状態の解除は,以下の場合に行われます。
 
  
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    
 rel_mpfの発行により,対象固定長メモリ・プールに固定長メモリ・ブロックが返却された。
  
 | 
    
 | 
  
  
    
 irel_mpfの発行により,対象固定長メモリ・プールに固定長メモリ・ブロックが返却された。
  
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
  
 
 備考1	 自タスクを対象固定長メモリ・プールの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,
固定長メモリ・プールの生成時に指定した順(FIFO順または現在優先度順)に行われます。
 
 備考2	 獲得したメモリ・ブロックの内容は不定です。
 
 備考3	 メモリ・ブロックのアライメント数は1です。これより大きいアライメント数のメモリ・ブロックを獲得したい場合は,以下を守ってください。
 
 -	 固定長メモリ・プール生成時に指定するメモリ・ブロック・サイズを,目的のアライメン数の倍数とする。
 
 -	 固定長メモリ・プール領域の先頭アドレスを,目的のアライメント数のアドレスとする。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
  
 -	 ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した。
  
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 -	 スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
  
 -	 呼び出しタスクからの p_blkが示す領域に対するオペランド・ライト・アクセス許可がない。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 -	  mpfidの固定長メモリ・プールが存在しない。
  
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 |