-   
   vrst_mbf
  
    -   
  
 ER      vrst_mbf ( ID mbfid );
 mbfidで指定されたメッセージ・バッファをリセットします。
 
 メッセージ・バッファに蓄えられていたメッセージは破棄されます。また,メッセージ送信を待っていたタスクの待ち状態は解除され,そのタスクには戻り値としてEV_RSTが返されます。
 
 備考1	 本サービス・コールでは,メッセージ受信を待っていたタスクの待ち状態は解除されません。
 
 備考2	 本サービス・コールはμITRON4.0仕様外の機能です。
 
 
  
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  | 
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
 
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
 | 
  
    |  |  | 
 -	 スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
 | 
  
    |  |  |  |