-
rel_wai
irel_wai
-
ER rel_wai ( ID tskid );
ER irel_wai ( ID tskid );
|
MOV A, #tskid
CALL !!_rel_wai
MOV A, #tskid
CALL !!_irel_wai
|
tskidで指定されたタスクのWAITING状態を強制的に解除します。
これにより,対象タスクは待ちキューから外れ,WAITING状態からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
なお,本サービス・コールの発行によりWAITING状態を解除されたタスクには,WAITING状態へと遷移するきっかけとなったサービス・コール(
slp_tsk,
wai_semなど)の戻り値として“E_RLWAI”が返されます。
備考1 本サービス・コールを発行した際,対象タスクがREADY状態へと遷移する場合は,該当タスクの優先度に対応したレディ・キューの最後尾にキューイングし直す処理もあわせて実行されます。
備考2 本サービス・コールでは,強制解除要求のキューイングが行われません。このため,対象タスクがWAITING状態,またはWAITING-SUSPENDED状態以外の場合には,戻り値として“E_OBJ”が返されます。
|
|
|
|
|
|
|
|
対象タスクがWAITING状態,またはWAITING-SUSPENDED状態でない
|