17.5.5 メールボックス情報
といった項目を個々のメールボックスに対して定義します。
なお,メールボックス情報として定義可能な数は,1つのIDに対して1個に限られます。
CRE_MBX ( mbxid, { mbxatr, maxmpri, mprihd } );
|
以下に,メールボックス情報で記述する項目について示します。
メールボックスのIDを指定します。
なお,
mbxidとして指定可能な値は“0x1~0xff,または名前”に限られます。
備考
mbxidに“名前”を指定した場合,CF850V4はIDの自動割り付け処理を行います。なお,名前とIDの対応は,下記形式でシステム情報ヘッダ・ファイルに出力されます。
#define mbxid 数値
メールボックスの属性(キューイング方式)を指定します。
なお,
mbxatrとして指定可能な値は“TA_TFIFO,TA_TPRIのいずれか,TA_MFIFO,TA_MPRIのいずれか”に限られます。
TA_TFIFO: メッセージの受信要求を行った順
TA_MFIFO: メッセージの送信要求を行った順
本情報で定義されたメールボックスに対して送信されるメッセージの優先度範囲(最大メッセージ優先度)を指定します。
なお,
maxmpriとして指定可能な値は“0x1~0x7fff”に限られます。
システム予約領域です。
なお,
mprihdとして指定可能な値は“NULL”に限られます。