rot_rdq
irot_rdq
ER rot_rdq ( PRI tskpri );ER irot_rdq ( PRI tskpri );
備考3 RI850V4におけるレディ・キューは,優先度をキーとしたハッシュ・テーブルであり,実行可能な状態(RUNNING状態,またはREADY状態)へと遷移したタスクの管理ブロック(タスク管理ブロック)がFIFO順でキューイングされます。このため,スケジューラは,起動された際にレディ・キューの優先度高位から検出処理を実行し,キューイングされているタスクを検出した場合には,該当優先度の先頭タスクにCPUの利用権を与えることにより,RI850V4のスケジューリング方式(優先度方式,FCFS方式)を実現しています。