Everything

 

-U


-Dオプションによるプリプロセッサ・マクロ,およびアセンブラ・シンボルの定義を解除します。

[指定形式]

-Uname[,name]...

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

-Dオプションによるプリプロセッサ・マクロ,およびアセンブラのユーザ定義シンボルnameの定義を解除します。

-

ソース・プログラムの前に,#undef nameを記述するのと同等です。

-

nameを省略した場合は,エラーとなります。

-

本オプションでは,#define name def,および.SET name def(アセンブリ・ソース・プログラムの場合のみ)の記述による定義は解除できません。

-

本オプションにより,C言語の既定義マクロを解除することもできますが,__LINE__,__FILE__,__DATE__,__TIME__,__CCRH__,__CCRHを解除することはできません。
入力ファイルがCソース・ファイルの場合にnameにこれらを指定すると,エラーとなります。

-

本オプションは,複数指定が可能です。

-

同じプリプロセッサ・マクロ,およびアセンブラ・シンボルに対して,本オプションと-Dオプションを同時に指定した場合は,あとから指定したものが有効となります。

[使用例]

-

-Dオプションによるプリプロセッサ・マクロtestの定義を解除します。

>ccrh -Utest -Xcommon=rh850 main.c