Everything

 

-Xcharacter_set


日本語/中国語の文字コードを指定します。

[指定形式]

-Xcharacter_set=code

 

-

省略時解釈

日本語の文字コードをSJISとして扱います。

[詳細説明]

-

ソース・ファイル中の日本語/中国語のコメント,文字列に対して,使用する文字コードを指定します。

-

codeに指定可能なものを以下に示します。
これ以外のものを指定した場合は,エラーとなります。
なお,ソース・ファイル中で使用している文字コードと異なるものを指定した場合,動作は保証されません。

none

日本語/中国語の文字コードを解釈しません

euc_jp

EUC(日本語)

sjis

SJIS

utf8

UTF-8

big5

繁体字中国語

gb2312

簡体字中国語

 

-

codeを省略した場合は,エラーとなります。

[使用例]

-

ソース・ファイル中の日本語のコメント,文字列に対して,使用する文字コードにEUCを指定します。

>ccrh -Xcharacter_set=euc_jp -Xcommon=rh850 main.c