標準ライブラリ関数strcpy,strcmp,memcpy,memsetの呼び出しをインライン展開します。
[指定形式]
標準ライブラリ関数strcpy,strcmp,memcpy,memsetのインライン展開を行いません。
[詳細説明]
- | 標準ライブラリ関数strcpy,strcmp,memcpy,memsetの呼び出しをインライン展開します。 |
- | 本オプションは,-Xpackオプションと同時に指定することはできません。 |
- | strcpyについては,第二引数が文字列の場合にのみ,インライン展開を行います。 |
- | 本オプションを指定した場合,配列,および文字列は自動的に4バイト境界に配置されます。 |
- | 生成されるプログラムの実行速度は高速になりますが,コード・サイズは増大します。 |
[使用例]
- | 標準ライブラリ関数strcpy,strcmp,memcpy,memsetの呼び出しをインライン展開します。 |
>ccrh -Xinline_strcpy -Xcommon=rh850 main.c
|