*
第1項と第2項の値の乗算を行います。
[機能]
第1項と第2項の値の積を返します。
[使用例]
TEN .set 0x10
mov TEN * 3, r10 ; (1)
(1)
.set疑似命令により,シンボル“TEN”に0x10という値が定義されます。 “TEN * 3”という式は“0x10 * 3”のことで,0x30を返します。 したがって,“mov 0x30, r10”と記述することもできます。