SIZEOF
項のセクションのリンク後のサイズを返します。
[機能]
[使用例]
.DW SIZEOF(.text) ; (1)
(1)
4バイト領域を確保し,.text セクションのサイズで初期化します。
STARTOF演算子と組み合わせて指定する場合
.DW STARTOF(.data) + SIZEOF(.data)
[注意事項]
-
SIZEOFは,データ定義疑似命令.dwのオペランドにのみ記述できます。
2項演算子+を使用して,STARTOF演算子と組み合わせて使用することができます。 ただし,1つのオペランドにSTARTOF,およびSIZEOFを複数記述すること,STARTOF,SIZEOF以外の式を記述することはできません。