Everything

.equ


シンボルを定義します。

[指定形式]

シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
シンボル
.equ
絶対式
[; コメント]

[機能]

シンボル欄に指定したシンボル名と,オペランド欄に指定した絶対式の値を持つシンボルを定義します。

[用途]

-

ソース・プログラム中で使用する数値データをシンボルとして定義し,機械語命令や疑似命令のオペランドに数値データの代わりに記述できます。

[詳細説明]

-

オペランドの記述形式にエラーがある場合,処理を終了します。

-

.equ疑似命令は,ソース・プログラムのどこに記述してもかまいません。

-

すでに定義されたシンボルは再定義することはできません。

-

.equ疑似命令で生成したシンボルは.public疑似命令で外部定義することができます。