Everything

.float


4バイト領域を初期化します。

[指定形式]

シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
[ラベル:]
.float
絶対式[, ... ]
[; コメント]

[機能]

-

4バイト領域を初期化します。

-

オペランドで指定された絶対式で,メモリを4バイト単位に初期化します。

[詳細説明]

-

絶対式の値は,単精度浮動小数点数として確保されます。したがって,式の値は-3.40282347e+38 ~ 3.40282347e+38の間でなければなりません。それ以外の場合は,同じ符号を持つ無限大数として確保されます。

-

.float疑似命令はセクションの再配置属性に“BSS”が付く場合には記述できないものとし,エラーを出力します。

-

絶対式は,1行の範囲であれば複数指定することができます。