Everything
5.5 予 約 語

アセンブラには予約語が存在します。予約語をシンボル,ラベル,セクション名,マクロ名に使用することはできません。予約語を指定した場合は,メッセージが出力され,アセンブルが中止されます。予約語は大文字/小文字を区別しません。

 

予約語は次のとおりです。

-

命令(add,sub,movなど)

-

疑似命令

-

制御命令

-

レジスタ名,内部レジスタ名

-

デフォルト・セクション名

-

GHSの予約セクション(“_GHS”と“.ghs”,および“.__ghs”で始まるセクション名)