fmin関数群 【V2.00.00以降】
[指定形式]
double fmin(double x, double y)
float fminf(float x, float y)
long double fminl(long double x, long double y) 【V2.01.00以降】
[詳細説明]
x,yのうち,小さい方の値を返します。xまたはyの一方がNaNである場合,他方の値を返します。