const定数を定義するには,.const/.zconst/.zconst23セクション中で,.db疑似命令/.db2/.dhw疑似命令/.db4/.dw疑似命令を使用します。
-
1バイトの値の場合
[ラベル:] .db 値
2バイトの場合
[ラベル:] .db2 値
4バイトの場合
[ラベル:] .db4 値
例
const定数定義
.cseg const
.public _p ;_pを他ファイルから参照可能にします
.align 4 ;_pを4バイト整列します
_p:
.db2 10 ;_pは2バイト分領域を確保し,10を格納します