Everything
1.3 著作権について

本ソフトウェアは次のソフトウェアを利用しています。

・LLVM およびCLANGは University of Illinois at Urbana-Champaign が著作権を有します。

・Protocol Buffers は Google Inc. が著作権を有します。

C++用のライブラリは次のソフトウェアを利用しています。詳細はコンパイラに同梱されているライセンスファイルを参照してください。

・compiler_rt

・libc++

・libc++abi

・newlib

その他のソフトウェア構成物はルネサスエレクトロニクス株式会社が著作権を有します。