数値定数の基数表現形式を指定します。
[指定形式]
-base_number={prefix|suffix}
|
-base_number=prefixオプションの指定と同じです。
[詳細説明]
- | パラメータに指定可能なものを以下に示します。
これ以外のものを指定した場合は,エラーとなります。 |
|
prefix
|
Prefix表現形式(0xn...n)を指定します。
|
|
suffix
|
Suffix表現形式(n...nH)を指定します。
|
[使用例]
- | 数値定数の基数表現形式にSuffix表現形式を指定します。 |
>asrl -base_number=suffix -dev=dr5f100pj.dvf main.asm
|