出力ファイル中にデバッグ情報を出力します。
[指定形式]
出力ファイル中にデバッグ情報を出力します(-debugオプションの指定と同じです)。
[詳細説明]
[使用例]
>rlink a.obj b.obj -debug -output=c.abs
|
[備考]
- | 本オプションは,-form={object|library|hexadecimal|stype|binary},-stripオプション,または-extractオプションを指定した場合は無効となります。 |
- | -form=absoluteオプション,および-output オプションで出力ファイル名を複数した場合は,デバッグ情報を出力しません。 |