( )
( )内の演算を優先して行います。
[機能]
( )内の演算を( )外の演算に先立って行います。
演算の優先順位を変更したいときに使用します。
( )が多重になっている場合は,一番内側の( )内の式から演算します。
[使用例]
MOV A, #(4 + 3) * 2
(1),(2)の順で演算を行い,14という値を返します。
( )がなければ
(1),(2)の順で演算を行い,10という値を返します。
演算子の優先順位については,「表 5.5 演算子の優先順位」を参照してください。