tolower
英大文字から英小文字に変換します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <ctype.h>
int __far tolower(int c);
[戻り値]
cに対してisupperが真となる場合,それに対応してislowerが真となる文字を返します。そうでない場合,cを返します。
[詳細説明]
大文字の英字を対応する小文字の英字に変換し,ほかの文字はすべてそのままにします。