imaxabs 【V1.07以降】
絶対値(intmax_t型)を求めます。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <inttypes.h>
intmax_t __far imaxabs(intmax_t j);(C99)
[戻り値]
jの絶対値(jの大きさ),|j|を返します。imaxabsの入力値が負の最小値である場合は,同値を返します。
[詳細説明]
jの絶対値(jの大きさ),|j|を求めます。つまり,jが負の数の場合,結果はjの反転であり,負でない場合,jとなります。