Everything

qsort


配列を整列します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdlib.h>

void __far qsort(void __near *base, size_t nmemb, size_t size, int (__far *compar)(const void __near *, const void __near *));

void __far _COM_qsort_f(void __far *base, size_t nmemb, size_t size, int (__far *compar)(const void __far *, const void __far *));

[詳細説明]

baseの指す配列をcomparが指す比較関数に関し昇順に整列します。nmembは配列の要素数,sizeは各要素のサイズです。comparが指す比較関数はbsearchと同様です。

2つの要素が等しいとき,整列された配列内でのそれらの順序は保証されません。