Everything
8.2 スタートアップ・ルーチン

スタートアップ・ルーチンとは,マイクロコントローラをリセットしたあと,main関数を実行する前に,実行するルーチンを言います。基本的にはシステムをリセットしたあとの初期化を行います。

ここでは,下記について説明します。

 

システムによっては必要のない処理もあるので,それらに関しては省略できます。

なお,これらの処理は,基本的にアセンブラ命令で記述する必要があります。