-show
<コンパイル・オプション / リストオプション>
[指定形式]
-show=<sub>[,…]
<sub> : { source | conditionals | definitions | expansions }
[詳細説明]
-
ソースリストファイルの内容の設定を行います。
サブオプションと指定内容の一覧を以下に示します。
表 2.5
サブオプション指定一覧
サブオプション
内容
source
C/C++ソースを出力
conditionals
条件アセンブルで条件が偽となる行も含めて出力
definitions
.DEFINEを置き換える以前の情報を出力
expansions
アセンブラマクロ記述展開行を出力
[備考]
本オプションはlistfileオプション指定時のみ有効です。
コンパイラが出力する情報は、ソースリストに書き込まれます。ソースリストファイルのフォーマットについては、「アセンブリ・リスト・ファイル」を参照ください。