<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / その他オプション>
[指定形式]
 
[詳細説明]
-  | 指定したライブラリモジュールをlibraryオプションで指定したライブラリファイルから抽出します。  | 
 
[例]
extract=file1             ;モジュールfile1を抽出します。 
 | 
 
[備考]
-  | form={absolute | hexadecimal | stype | binary}およびstrip指定時、本オプションは無効です。  | 
 
-  | form=library指定時、モジュールを削除できます。  | 
 
-  | form={absolute|relocate|hexadecimal|stype|binary}指定時、外部シンボルを削除できます。  |