<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 残りのオプション>
[指定形式]
 
[詳細説明]
-  | ENDより前に指定したオプション列を実行します。リンケージ処理終了後、END以降に指定したオプション列の入力、リンケージ処理を継続します。  | 
 
-  | 本オプションは、コマンドライン上では指定できません。  | 
 
[例]
input=a.obj,b.obj                   ; 処理(1) 
start=P,C,D/100,B/8000              ; 処理(2) 
output=a.abs                        ; 処理(3) 
end 
input=a.abs                         ; 処理(4) 
form=stype                          ; 処理(5) 
output=a.mot                        ; 処理(6) 
 | 
 
-  | (1)~(3)の処理を実行し、a.absを出力します。  | 
 
-  | その後、(4)~(6)の処理を実行し、a.motを出力します。  |