制御命令は、アセンブラの動作に対し細かい指示を与えるもので、ソース中に記述します。
制御命令は、オブジェクト・コード生成の対象とはなりません。
種類
擬似命令
アセンブルリスト制御命令
.LIST
条件アセンブル制御命令
.IF, .ELIF, .ELSE, .ENDIF
拡張機能制御命令
.ASSERT, ?, @, ..FILE, .STACK, .LINE, .DEFINE
以降、各制御命令について詳細な説明を行います。