10進数を表現する文字列を、long long型の整数値に変換します。
[指定形式]
#include <stdlib.h>
long long atoll (const char *nptr);
[引数]
nptr 変換する数を表現する文字列のポインタ
[戻り値]
変換されたlong long 型の整数値
[備考]
変換後の値がオーバフローをおこした時はerrnoを設定します。
変換は、10進数の形式に合わない最初の文字までに対して行います。
atoll関数は、オーバフロー等のエラーが生じた場合、結果の値を保証しません。エラー時に保証された値を得たい場合は、strtoll関数を使用してください。