複素数の自然対数を計算します。
[指定形式]
#include <complex.h>
float complex clogf(float complex z);
double complex clog(double complex z);
long double complex clogl(long double complex z);
[引数]
z 複素数自然対数を求める複素数
[戻り値]
正常:zの複素数自然対数値
異常:定義域エラーの時は、非数を返します。
[備考]
zの値が負の時、定義域エラーになります。
zの値が0.0の時、範囲エラーになります。
clog関数群のリターン値の実軸方向の範囲は無限の区間、虚軸方向の範囲は[-iπ,+iπ]です。