Everything
11.5.5 コンパイラパッケージのバージョンについて

最適化リンカを使用する際は、入力するすべてのオブジェクトファイル、リロケータブルファイル、ライブラリファイルを生成したコンパイラパッケージと同じか、より新しいコンパイラパッケージに付属しているものを使用してください。

標準ライブラリを使用する際は、使用する最適化リンカと同じコンパイラパッケージに付属しているものを使用してください。