設定した実行系イベントのアドレス条件,およびパス・カウント条件【IECUBE】【シミュレータ】を編集します。
編集は,イベント パネルにおいて,編集したい実行系イベント注にキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニュー→[条件の編集...]を選択することでオープンする詳細 ダイアログ(実行イベント)にて行います。
イベント パネル上の次のイベントが対象となります。 |




まず,[比較条件]において,アドレスの比較条件を次のドロップダウン・リストより選択します。
次に,選択した比較条件に応じて下段に表示される指定欄において,アドレス値を指定します。
選択することにより下段に表示される[アドレス]において,比較対象となるアドレス値をアドレス式で直接入力により指定します。 |
|
選択することにより下段に表示される[開始アドレス]/[終了アドレス]において,アドレス範囲となる開始アドレスと終了アドレスをアドレス式で直接入力により指定します。 |
|
なお,指定したアドレス値に対するアドレス・マスク値を指定することができます【シミュレータ】。
この場合は,[アドレス・マスクを使用する]において,[はい]を選択したのち,下段に表示される[マスク値]において,16進数のアドレス・マスク値を直接入力により指定してください。
[アドレス]において,現在設定されている実行系イベントのアドレスが表示されます。
設定アドレスを変更する場合は,アドレス値をアドレス式で直接入力により指定します。
実行系イベントのパス・カウント条件を編集することができます。
[パス・カウント]において,パス・カウント値を,1~65535の範囲の10進数で直接入力により指定してください。