各SFRを任意のカテゴリ(フォルダ)で分類し,ツリー形式を編集することができます。
作成したいSFR名にキャレットを移動したのち,ツールバーの
ボタンのクリックし,キーボードより新規カテゴリ名を直接入力します。
編集したいカテゴリ名を選択したのち,再度クリックし,キーボードよりカテゴリ名を直接編集します。
削除したいカテゴリを選択したのち,ツールバーの
ボタンをクリックします。
SFR名をカテゴリ内に直接ドラッグ・アンド・ドロップすることにより,SFRはカテゴリで分類されます。
ボタンをクリックします。編集したカテゴリをクリアし初期状態のカテゴリ分類で表示します。