Everything
2.11 スタックからの関数呼び出し情報の表示

この節では,スタックからの関数呼び出し情報の表示方法について説明します。

CS+が提供するコンパイラ(CC-RL)は,ANSI規格に沿って関数呼び出し情報をスタックに積んでいます。この関数呼び出し情報(以降,コール・スタック情報と呼びます)を解析することで,関数の呼び出しの深さ,呼び出し元位置,および引数などを知ることができます。