設定したブレーク・イベント(実行系)を削除するには,エディタ パネル/逆アセンブル パネルにおいて,表示されているイベント・マークをクリックします。
また,イベント パネルにおいて,対象となるハードウエア・ブレーク・イベント/ソフトウエア・ブレーク・イベント,または組み合わせブレーク・イベント【E1】【E20】を選択したのち,ツールバーの
ボタンをクリックする操作でも削除することができます(「2.16.5 イベントを削除する」参照)。
イベント パネルにおいて,組み合わせブレーク・イベント内のブレーク・イベント(実行系)のみを削除することはできません。組み合わせブレーク・イベントの詳細情報内に表示されたすべてのブレーク・イベント(アクセス系を含む)が削除されます。 |