デバッグ・ツールの動作環境設定は,使用するデバッグ・ツールに対応したプロパティ パネルで行います。
そのため,まず,プロジェクト内で使用するデバッグ・ツールを選択します(使用するデバッグ・ツールはプロジェクトごとに選択可)。
使用するデバッグ・ツールの選択/切り替えは,プロジェクト・ツリー パネル上の[品種名 デバッグ・ツール名(デバッグ・ツール)]ノードを右クリックすることで表示されるコンテキスト・メニューにより行ってください。
![](Debug_RX_J-5.gif)
表示されるコンテキスト・メニューは,プロジェクトで選択しているマイクロコントローラの種類により異なります(「表 2.1 マイクロコントローラの種類と接続可能なデバッグ・ツールの関係」参照)。 |
【E1】【E20】 |
すでにプロパティ パネルがオープンしている場合,再び[品種名 デバッグ・ツール名(デバッグ・ツール)]ノードをクリックすると,選択したデバッグ・ツールのプロパティ パネルに表示が切り替わります。
プロパティ パネルがオープンしていない場合では,同ノードをダブルクリックすることで,該当するプロパティ パネルがオープンします。