エディタ パネル/逆アセンブル パネル上で,割り込み要求を発生させたい箇所に割り込みイベントを設定します。
エディタ パネル/逆アセンブル パネルにおいて,割り込みイベントを設定したい行/アドレス注にキャレットを移動したのち,コンテキスト・メニューの[アクション・イベントの登録...]を選択すると表示されるアクション・イベント ダイアログで[割り込みイベント設定]タブ【シミュレータ】を選択します。

ここで指定した割り込みイベントをエディタ パネル/逆アセンブル パネル上のキャレット位置の行に設定します。
割り込みイベントが設定されると,エディタ パネル/逆アセンブル パネルのイベント・エリアに
マークが表示され,イベント パネルで管理されます(「2.17 イベントの管理」参照)。