プログラムの実行が開始すると自動的にカバレッジ測定が開始し,実行停止とともにカバレッジ測定も終了します。
対象となるプログラムを表示しているエディタ パネル/逆アセンブル パネルで行われます。
各パネルでは,表 2.18に示す計算方法で算出されたコード・カバレッジ率を基に,対象ソース・テキスト行/逆アセンブル結果行の背景色が表 2.19のように色分け表示されます。
ただし,デバッグ・ツールと切断時,またはプログラム実行中は,結果の表示を行いません。
なお,取得したコード・カバレッジ測定結果は,エディタ パネル/逆アセンブル パネル上のコンテキスト・メニューの[カバレッジ情報のクリア]を選択することにより,すべてリセットすることができます(各パネル上の色分け表示もクリアされます)。
上記の背景表示は,対象領域外(「表 2.17 カバレッジ測定の対象領域」参照)の行に対しては行われません。 |
![](Debug_RX_J-301.gif)
![](Debug_RX_J-302.gif)
各関数に対するコード・カバレッジ率(関数の網羅率)は,解析ツールの関数一覧 パネル内[コード・カバレッジ[%]]項目で確認することができます。
“関数のコード・カバレッジ率”についての詳細は,「CS+ 解析ツール編」を参照してください。
各変数に対するデータ・カバレッジ率は,解析ツールの変数一覧 パネル内[データ・カバレッジ[%]]項目で確認することができます。