設定したトレース開始イベント/トレース終了イベントを削除する場合は,イベント・エリア上のイベント・マークを右クリックすることで表示されるコンテキスト・メニューの[イベント削除]を選択します。
また,[表示]メニュー→[イベント]の選択でオープンする イベント パネル上において,トレースの詳細情報に表示されたトレース開始/終了イベント(実行系およびアクセス系)を選択したのち,ツールバーの
ボタンをクリックする操作でも削除することができます。(「2.17.5 イベントを削除する」参照)。