収集したトレース・データの検索は,ツールバーの
ボタンをクリックすることによりオープンするトレース検索 ダイアログにより行います(プログラム実行中は無効)。
なお,タブ選択エリア上のタブを選択することにより,命令レベル,またはソース・レベルでトレース・データを検索することができます。
ただし,命令レベルでトレース・データの検索を行う場合は,トレース パネルを混合表示モード,または逆アセンブル表示モードで表示している必要があります。
また,ソース・レベルで検索を行う場合は,混合表示モード,またはソース表示モードで表示している必要があります。
![](Debug_RX_J-275.gif)