ダウンロードしたプログラム(メモリ内容)の逆アセンブル結果(逆アセンブル・テキスト)の表示は,次の逆アセンブル パネルで行います。
[表示]メニュー→[逆アセンブル]→[逆アセンブル1~4]を選択してください。
逆アセンブル パネルは,最大4個までオープンすることができ,各パネルはタイトルバーの“逆アセンブル1”,“逆アセンブル2”,“逆アセンブル3”,“逆アセンブル4”の名称で識別されます。
なお,各エリアの見方,および機能についての詳細は,逆アセンブル パネルの項を参照してください。
![](Debug_RX_J-78.gif)
ツールバーの[表示]→ |