現在登録しているウォッチ式をファイルにエクスポートし,そのファイルをインポートすることにより,ウォッチ式を再登録することができます。
現在登録しているウォッチ式(カテゴリを含む)を,インポート可能なファイル形式で保存します。 ウォッチ パネルにフォーカスがある状態で,[ファイル]メニュー→[名前を付けてウォッチ・データを保存...]を選択します。
オープンする名前を付けて保存 ダイアログにおいて,次の指定を行ったのち,[保存]ボタンをクリックします。
![](Debug_RX_J-237.gif)
(1)でエクスポートしたファイルを,ウォッチ パネルにインポートします。
ウォッチ式をインポートしたいウォッチ パネルにおいて,コンテキスト・メニューの[ウォッチ式をインポート...]を選択します。
オープンするウォッチ式データ・ファイルを開く ダイアログにおいて,先にエクスポートしたファイルを指定したのち,[開く]ボタンをクリックします。
![](Debug_RX_J-238.gif)