このタブは,通常表示モードのエディタ パネルから検索・置換 ダイアログが呼び出された場合のみ選択することができます。 |
テキスト・ボックスに直接入力するか(最大指定文字数:1024文字),またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。
デフォルトでは,キャレット位置の単語(変数/関数などを含む)を表示します。
ただし,文字列を選択した状態でこのダイアログをオープンした場合では,選択している文字列をデフォルトで表示します。
ボタンをクリックする際には,以下のワイルド・カードを選択できます。[検索条件]で“ワイルド・カード”が選択されている場合に有効となります。
また, ボタンをクリックする際には,以下の正規表現を選択できます。[検索条件]で“正規表現”が選択されている場合に有効となります。
正規表現についての詳細は,「B.正規表現の構文」を参照してください。 |
テキスト・ボックスに直接入力するか(最大指定文字数:1024文字),またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。
このエリアは,[オプション]ボタンをクリックすることにより表示されます(デフォルトでは表示されません)。
[検索する文字列]エリアに指定した文字列をそのまま検索します。 |
|
[検索する文字列]エリアに指定したワイルド・カードを使用して,文字列を検索します。 |
|
[検索する文字列]エリアに指定した正規表現を使用して,文字列を検索します。 |
このタブ上の[オプション]エリアの表示/非表示を切り替えます。 |
|
現在のキャレット位置から文頭方向に,指定した検索条件で指定した文字列を検索します。検索結果箇所を選択状態にし,キャレットを移動します注。 |
|
現在のキャレット位置から文末方向に,指定した検索条件で指定した文字列を検索します。検索結果箇所を選択状態にし,キャレットを移動します注。 |
|