ツールバーの次の項目の選択により,エディタ パネルで表示するカラム,またはマークを設定することができます。
なお,この表示カラムの設定は,すべてのエディタ パネルに適用されます。
| 
 
カラム 
 | 
 
エディタ パネルで表示するカラム,またはマークの表示/非表示を切り替える次の項目を表示します。 
チェックを外すことにより非表示となります(デフォルトではすべての項目がチェックされています)。 
 | 
| 
 
  
 | 
 
行 
 | 
 
行番号エリアにおいて,行番号を表示します。 
 | 
| 
 
選択 
 | 
 
行番号エリアにおいて,行の編集状態を示すマークを表示します。 
 | 
| 
 
ソース・ファイルがロードモジュールより新しいことを示す表示 
 | 
 
行番号エリアにおいて,ダウンロードしたロード・モジュール・ファイルの更新状態を示すマークを表示します。 
ただし,デバッグ・ツールと接続中の場合のみ有効となります。 
 | 
| 
 
カバレッジ 
 | 
 
カバレッジ・エリアを表示します。 
ただし,デバッグ・ツールと接続中の場合のみ有効となります。 
 | 
| 
 
アドレス 
 | 
 
アドレス・エリアを表示します。 
ただし,デバッグ・ツールと接続中の場合のみ有効となります。 
 | 
| 
 
命令コード 
 | 
 
命令コード・エリアを表示します。 
ただし,デバッグ・ツールと接続中で,かつ混合表示モードの場合のみ有効となります。 
 | 
| 
 
ラベル 
 | 
 
ラベル・エリアを表示します。 
ただし,デバッグ・ツールと接続中で,かつ混合表示モードの場合のみ有効となります。 
 | 
| 
 
イベント 
 | 
 
イベント・エリアを表示します。 
ただし,デバッグ・ツールと接続中の場合のみ有効となります。 
 | 
| 
 
メイン 
 | 
 
メイン・エリアを表示します。 
 | 
| 
 
カラム・ヘッダ 
 | 
 
カラム・ヘッダを表示します。 
 |