Everything
2.3 端子配置図 パネルのオープン

マイクロコントローラの各端子に関する情報の記述状況を確認するための端子配置図 パネルをオープンします。

なお,端子配置図 パネルのオープンは,プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[端子配置(設計ツール)]→[端子配置図]をダブルクリックすることにより行います。

図 2.6

端子図配置 パネルのオープン

 

備考

プロパティ パネル[端子配置の設定]タブでパッケージ名に“BGA”を選択している場合,端子配置図 パネルをオープンすることができません。