ツールバーの |
![](r20ut3106jj0100_cspcrl-29.gif)
プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[端子配置(設計ツール)]→[端子配置表]をダブルクリック |
プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[端子配置(設計ツール)]→[端子配置表]を選択したのち,[Enter]キーを押下 |
端子配置表エリアの情報を展開表示します。 |
|
端子配置表エリアの情報を折りたたみ表示します。 |
|
[マクロ]タブの第1階層に表示されている周辺機能を選択したのち,本ボタンをクリックすることにより,選択機能,I/O,N-chなどといった各欄に対する情報の設定処理が自動実行されます。 |
|
[マクロ]タブの第1階層に表示されている周辺機能を選択したのち,本ボタンをクリックすることにより,選択機能,I/O,N-chなどといった各欄の情報が初期化されます。 |
|
本ボタンをクリックすることにより,[外部周辺]タブに外部周辺コントローラに関する情報が,端子配置図 パネルに外部周辺コントローラが作成表示されます。 |
|
[外部周辺]タブの第1階層に表示されている外部周辺コントローラを選択したのち,本ボタンをクリックすることにより,該当情報が削除されます。 |
マイクロコントローラの各端子に関する情報を記述するための“端子配置表”を表示します。
タブを選択することにより,“マイクロコントローラの各端子に関する情報”の表示順序が切り替わります。