Everything
B.1 概  要

Pythonコンソール・プラグインは,IronPython言語を用いたコンソール・ツールです。

IronPython言語でサポートされている関数や制御文に加えて,CS+を制御するために追加されたCS+ Python関数も使用することができます。

以下に,CS+が提供する機能を示します。

 

-

Pythonコンソール パネル上で,IronPython関数や制御文,およびCS+ Python関数(「B.3 CS+ Python関数/クラス/プロパティ/イベント」参照)を実行することができます(「2.1 Python関数を実行する」参照)。

-

CS+をコマンドラインから起動する際に,スクリプト・ファイルを指定して実行することができます(「CS+ プロジェクト操作編」参照)。

-

プロジェクト・ファイルの読み込み時に,あらかじめ用意しておいたスクリプトを実行することができます(「B.2 関連ファイル」参照)。